电路图参考的TI评估板电路。电池供电,蓝牙传输数据。(使用电脑USB转串口供电和接收数据时没有出现这个情况)
1、短接RA LA(确定已经短接了),RL悬空,通道2刚上电的数据,基线为1350uV,噪声维持在20uV,噪声波形很稳定;
2、过一会后,基线会自动跳变至-9300uV左右,噪声波形非常不稳定,一直保持这个状态;
3、用手指碰一下RA LA的引脚,波形会自动跳变到刚开始短接的位置,基线为1350uV,噪声维持在20uV;
4、等一会还会自动跳变下去。
短接RA LA RL 三个引脚,波形和第1步的波形保持一致,而且不会跳变。
我没有用到RL引脚,请问是哪里出了问题?
ADS1292_REG[ID] = 0x73; //ID只读
ADS1292_REG[CONFIG1] = 0x02; //连续转换模式 采样500
ADS1292_REG[CONFIG2] = 0xA3; //开启基准电压缓冲器 2.42V参考 开测试信号
ADS1292_REG[LOFF] = 0x10; // 导联脱落电流幅值 导联脱落检测方式DC
ADS1292_REG[CH1SET] = 0x20; //增益2 Normal input
ADS1292_REG[CH2SET] = 0x00; //增益6 Normal input
ADS1292_REG[RLD_SENS] = 0x00; //关右腿驱动
ADS1292_REG[LOFF_SENS] = 0x00; //关导联脱落检测
ADS1292_REG[LOFF_STAT] = 0x00;
ADS1292_REG[RESP1] = 0xC2; //开呼吸调制和解调电路 内部呼吸和内部时钟
ADS1292_REG[RESP2] = 0x03; //关通道偏移校正 内部RLDREF信号
ADS1292_REG[GPIO] = 0x0C; //GPIO设为输入
刚开始短接噪声
波形跳变
跳变波形
原理图