This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1292R输入短接测试



电路图参考的TI评估板电路。电池供电,蓝牙传输数据。(使用电脑USB转串口供电和接收数据时没有出现这个情况

1、短接RA LA(确定已经短接了),RL悬空,通道2刚上电的数据,基线为1350uV,噪声维持在20uV,噪声波形很稳定;

2、过一会后,基线会自动跳变至-9300uV左右,噪声波形非常不稳定,一直保持这个状态;

3、用手指碰一下RA LA的引脚,波形会自动跳变到刚开始短接的位置,基线为1350uV,噪声维持在20uV;

4、等一会还会自动跳变下去。

短接RA LA RL 三个引脚,波形和第1步的波形保持一致,而且不会跳变。

我没有用到RL引脚,请问是哪里出了问题?

ADS1292_REG[ID] = 0x73; //ID只读
ADS1292_REG[CONFIG1] = 0x02; //连续转换模式 采样500
ADS1292_REG[CONFIG2] = 0xA3; //开启基准电压缓冲器 2.42V参考 开测试信号
ADS1292_REG[LOFF] = 0x10; // 导联脱落电流幅值 导联脱落检测方式DC
ADS1292_REG[CH1SET] = 0x20; //增益2 Normal input
ADS1292_REG[CH2SET] = 0x00; //增益6 Normal input
ADS1292_REG[RLD_SENS] = 0x00; //关右腿驱动
ADS1292_REG[LOFF_SENS] = 0x00; //关导联脱落检测
ADS1292_REG[LOFF_STAT] = 0x00;
ADS1292_REG[RESP1] = 0xC2; //开呼吸调制和解调电路 内部呼吸和内部时钟
ADS1292_REG[RESP2] = 0x03; //关通道偏移校正 内部RLDREF信号
ADS1292_REG[GPIO] = 0x0C; //GPIO设为输入

刚开始短接噪声

波形跳变

跳变波形

原理图

  • 补充:USB供电时,短接RA LA,波形会周期性的跳变

  • 当电极从外部短接时,您需要向短接的电极施加DC共模电压。这将确保INxP和INxN均保持在PGA的电源电压范围内。这就是内部输入短接噪声测量的方式:将内部MUX配置为内部短接(MUX [3:0] = 0001),并将PGA输入短接至中间电源共模。

    在仅使用RA和LA进行的测试期间,可能会有一些泄漏电流导致输入的共模电压漂移。一旦接触电极,就会向两个输入端引入一些新的共模电压,并恢复平衡的输入短接状态。

    您提到在使用RA,LA和RL进行测试期间,不会发生偏移和噪声的变化。 我认为这是有道理的,因为RL电极的功能是保持恒定的中间电源共模。

    总而言之,您在不应用某些外部共模来维持两个输入的中间电源偏置的情况下,无法进行短接电极测量。