1. 针对figure26和30中,fIN/fDATA是什么?根据手册理解,fIN是某个滤波器的输入频率,fDATA是这个滤波器的输出频率。(这里的输入频率和输出频率就是采样频率?)。但是sinc和FIR滤波器都有decimation ratio,sinc的decimation ratio为8,16,32,64,128;FIR的decimation ratio为32.如果是这样的话,fIN/fDATA(Normalized Frequency)就是decimation ratio,不会有fiure26 27中的横坐标值.
另外figure26中的Gain是指什么呢?不同的fIN/fDATA,gain还不同?同样针对figure29和figure30, 纵坐标Magnitude是指什么?这里的fIN/fDATA指什么?
2. 手册第13页,当芯片不是直接调制解调器输出时,而是通过后续滤波器输出时,pin DR0/M0和DR1/M1悬空,会损坏芯片还是会影响噪声?
非常感谢!