This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于ADS1281 fIN/fDATA的问题

1. 针对figure26和30中,fIN/fDATA是什么?根据手册理解,fIN是某个滤波器的输入频率,fDATA是这个滤波器的输出频率。(这里的输入频率和输出频率就是采样频率?)。但是sinc和FIR滤波器都有decimation ratio,sinc的decimation ratio为8,16,32,64,128;FIR的decimation ratio为32.如果是这样的话,fIN/fDATA(Normalized Frequency)就是decimation ratio,不会有fiure26 27中的横坐标值.

另外figure26中的Gain是指什么呢?不同的fIN/fDATA,gain还不同?同样针对figure29和figure30, 纵坐标Magnitude是指什么?这里的fIN/fDATA指什么?

2. 手册第13页,当芯片不是直接调制解调器输出时,而是通过后续滤波器输出时,pin DR0/M0和DR1/M1悬空,会损坏芯片还是会影响噪声?

非常感谢!

  • 您好,您的这个问题我帮您确认下。
  • 您好,
    1. fin 指的就是ADC输入信号的频率,fOUT指的是输出信号的data rate,那么fIN/fDATA 就称为标准化频率。
    美国工程师的意思是说,我们将横坐标设为normalized frequency,无论输出data rate为少我们都可以作为参考,而如果不使用fIN/fOUT,而使用绝对值频率的话,那图形上需要显示任意一个output data rate的值。
    Magnitude (dB) 指的是20 * log10( gain ),是filter's gain/attenuation的比值。 因为FIR是一个低通滤波器,所以不在低通滤波器基带内的信号会有明显的衰减。
    2.
    如果不适用调制输出模式的话, 比如MOD/DIN 引脚为低,那么DRO/M0和DR1/M1 就成为数字输入引脚,可以参考Page5的引脚功能,那么DRO/M0和DR1/M1作为不用的输入引脚,我们尽量将其拉高或者拉低防止悬空。
    如果使用pin mode的话,DRO/M0和DR1/M1 是用来设置输入data rate的。 如果不是的话,建议上拉或者下拉。