如上图我通过一个高精度电阻,同流电流流经电阻两端的压差来检测电流。不是很明白:
①电流是1A,电阻是1Ω,G=1,提取压差是1V
②电阻是0.25Ω,G=4流过1A时提取的压差同样是1V。
无论①和②初始精度多么好,系统上都要串联一个8位半高精度万用表,通过万用表的电流读数和提取电路提取的电流值对比,来校准采样电阻和提取电路的误差,这种情况下:
①和②提取的电压都一样,但是第②中方法电阻的压差小,损耗也小一点,那方案①的优势是什么呢?
希望大神能指点一下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如上图我通过一个高精度电阻,同流电流流经电阻两端的压差来检测电流。不是很明白:
①电流是1A,电阻是1Ω,G=1,提取压差是1V
②电阻是0.25Ω,G=4流过1A时提取的压差同样是1V。
无论①和②初始精度多么好,系统上都要串联一个8位半高精度万用表,通过万用表的电流读数和提取电路提取的电流值对比,来校准采样电阻和提取电路的误差,这种情况下:
①和②提取的电压都一样,但是第②中方法电阻的压差小,损耗也小一点,那方案①的优势是什么呢?
希望大神能指点一下。
谢谢回复:
抱歉,有很多内容没有体现,采样sense电阻上的电压经过运放(图中G的位置)处理后会送个ADC采样。然后CPU再通过SPI去读ADC的值。
通过改变OPA564的输出电压,sense电阻上的电流会逐渐变化,这样万用表会读出一系列电流值,ADC也会读出一系列电流值。
假设万用表的值是准确的,把ADC的值与万用表的误差会被矫正,近似拟合到万用表的值。
这是我的实现方案。
我的疑问是:我的采样电阻在这种情况下可不可以足够小,以减少电阻上的功耗?这样会不会忽略哪方面的性能?