我们使用ISO3082作为隔离通信总线使用,每一个设备再RS485端口都采用上图3这样,信号和电源均独立隔离。然后所有设备通过A、B线挂在总线上,如上图1的组网拓扑。目前测试量总线A\B上的波形如下:
1.总线上各个设备接地如上图2a一样,总线波形:
2.总线上各设备接地如上图2b一样,总线的波形:
上面的测试时示波器接到A\B脚上,接地端子接到类似图3的Isolated GND,从上面实测波形看到,按图2a接法,总线上有一个1.5V左右的100Hz的噪声纹波。将所有设备的Isolated GND接通后,这个噪声消失。但无论
是2a接法还是2b接法,通讯都是正常的。
我的问题疑问如下:
1.各设备再隔离总线的GND每月连接到一起时,总线上叠加了一个100Hz的正玄波,这个波形从哪里来的?是各个设备不同电源的GND电位差导致的?
2.485数据和电源都隔离后,隔离部分的地(Isolated GND)是否应该跟A\B线一样,整个总线一起接通贯通?也就是说,总线通讯端口接线是只用A\B两根线,还是接A\B\GND三根线?这两种接法有什么影响?
3.如上图3,左边是系统信号地DGNG,右边是隔离后的通信总线地GND,所有设备的外壳都连接到大地PE(系统地),请这三个地如何接?
请各路高手帮忙分析指导解惑,感谢!