This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1230使用2.7-3.0V供电时,模拟输入端口支持的共模电压范围是多少?

Other Parts Discussed in Thread: ADS1230, ADS1120

大家好!

我最近准备使用ADS1230这款AD,供电电压预计为3.0V(AVDD = DVDD = REFP = +3V),然而手册上找不到3.0V供电时,模拟输入端口支持的共模电压范围的数据,只有5V供电时的数据,即AGND + 1.5V~AVDD – 1.5V,当使用3.0V供电时,显然这个数据是不能直接套用的

想请教各位,是否知道这款芯片工作于AVDD = DVDD = REFP = +3V的时候,模拟输入端口支持的共模电压范围?

谢谢!

  • 您好, 5V供电的话,输入共模电压范围AGND + 1.5V~AVDD – 1.5V。 我们可以得出结论就是距离正负压的幅值为30%。
    所以当3V供电的时候,可以推出共模电压范围为AGND + 0.9V~AVDD – 0.9V,即0.9V~2.1V的共模范围。
  • 谢谢您的及时回复!这样的话我的项目就可以开始啦!十分感谢!
  • 您好, 我看了下之前也有客户咨询过这个问题,美国工程师的回复是3V供电,按照这个AGND + 1.5V~AVDD – 1.5V范围,即1.5V共模电压,或者说没有共模电压范围。 所以建议是提高供电电压范围。 ADS1230的最大输入共模电压为+-0.5VVref/Gain. 由于ADS1230主要用于桥式测量, 桥式共模电压为激励电源的1/2.因此可以认为低压范围内,共模电压在1/2Vdd时运放是保持线性的,当电压稍微大的时候,共模电压范围是满足AGND + 1.5V~AVDD – 1.5V。
    您参考下这个帖子的内容:
    e2e.ti.com/.../2707486
  • 如果是这样的话,我有必要考虑换个ADC了,即便是桥式传感器,因为内部补偿或者调零电路的原因,也不能保证共模电压范围在+-0.5VVref/Gain这个范围内的,TI的ADS1120里的输入共模电压范围的算法应该跟您之前说的很类似,我也有过猜测,如果PGA结构是类似的,那么可以参照您的计算方法,看来是不行了
  • user6539130 说:
    谢谢您的及时回复!这样的话我的项目就可以开始啦!十分感谢!

    您好,您这边使用ADS1230 是否为桥式传感器应用呢? 

  • 是的,是桥式传感器应用
  • user6539130 说:
    如果是这样的话,我有必要考虑换个ADC了,即便是桥式传感器,因为内部补偿或者调零电路的原因,也不能保证共模电压范围在+-0.5VVref/Gain这个范围内的,TI的ADS1120里的输入共模电压范围的算法应该跟您之前说的很类似,我也有过猜测,如果PGA结构是类似的,那么可以参照您的计算方法,看来是不行了

    嗯是的,因为ADS1230主要是用于桥式传感器的应用,那么传感器的输出正好是激励电源的1/2. 如果是其他应用的话,建议选择其他ADC再看看。