This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN65DSI86输出信号支持多大的衰减值

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

Hi All,

我们用法SN65DSI86输出DP信号通过线材连接器后连接到另一颗DP接收芯片,想请问SN65DSI86输出信号支持多大的衰减值,以便我们评估后端线材长度。

从SN65DSI86的规格书上查到的信息如下:

对于datasheet的描述,也存在下面的问题:

第12点是基于发射端有预加重功能吗?是基于什么结构原理给出的25to30CM?  25 to 30cm 是基于MIPI DATARATE 为1.5Gbps 吗?

谢谢!

  • 您好,通常来说是接收端能够支持-3dB信号的衰减,无需对信号进行补偿(均衡处理)。
    所以SN65DSI86后端cable长度的话,需要查看一定长度cable的插值损耗(insertion loss)随着频率变化的曲线。
    但是SN65DSI86输出具有swing以及pre-emphasis处理,SN65DSI86输出能最大支持6dB( 2.7 Gbps和 5.4 Gbps)的衰减。
    您参考下这个帖子:e2e.ti.com/.../2567640

    关于DSI端的layout guidelines,这里的25~30cm我的理解是基于DSI端输入的均衡处理(DSI 1.5Gbps data rate), SN65DSI86的输入端可通过寄存器0x11对进行equalization 配置。
  • Hi Kailyn,

    我这边还有一个疑问,想请教你帮忙确认下1920*1080*60fps分辨率带宽在使用 4lane 传输时一定是RBR模式,在使用 2lane 传输时一定是HBR模式是吗?

    我理解为1920*1080*60fps分辨率带宽传输数据量为1920*1080*60*24*1.25=3,732,480,000 bit

    a. 4lane传输时,传输速率为3,732,480,000/4=933,120,000 < 1,739,461,754 (1.62Gbps, RBR )

    b. 2lane传输时,传输速率为3,732,480,000/2=1,866,240,000< 2,899,102,924 ( 2.7Gbps, HBR)

    谢谢!

  • 您好,total data rate 中您这里乘以1.25 是考虑到horizontal /vertical blanking 部分了是吗?
    或者我们可以直接使用像素时钟pixel* color depth。
    这样each lane的lane rate=Total data rate/# lanes。 按照您目前计算的,
    4lane的lane rate 3,732,480,000/4=933,120,00=0.9Gbps。
    2lane的lane rate 为3,732,480,000/2=1,866,240,000=1.9bps.
    按照eDP 1.4标准是 1.62 Gbps (RBR), 2.7 Gbps (HBR), 5.4 Gbps (HBR2). 所以既不是PBR 模式也不是HBR 模式。
  • Hi Kailyn,

    非常感谢您的解答,我这边还存在一点疑问,就是如果是按照1920*1080*60fps分辨率带宽的应用需求,这个模式要怎么选择呢?

    谢谢!

  • Hi Kailyn,

    请帮忙确认下我这边寻找CABLE 线的方法是否正确?

    1)针对于EDP IC ,如果HBR 的话我们打算使用如下的插损来找CABLE线

    2)如果RBR 的话,我们会按照如下的插损来找CABLE 线

    另外,我们希望SN65DSI86 能够强制锁定在RBR 模式,我们采用4LANE来做,这样设置是否可行?

    期待您的回复。

    谢谢!