This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1675容易受干扰停止采样

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675, THS4521

我在使用ADS1675时,发现这个ADC很容易受外部的EMI信号而停止采样。

芯片工作在WIDE-BANDWIDTH FILTER模式,开始采样时,我将START信号一直置为1,正常工作时芯片会周期性的输出DRDY(频率为目标采样率)信号,但是一旦受到外部的EMI干扰信号,芯片就不会输出DRDY信号,数据信号为0,这个时候用万用表量START信号,还是保持高电平的。如果不对芯片进行操作,芯片一直保持这种非正常的工作模式。如果人为的将START清零,然后再拉高,芯片可以恢复正常工作,后面再受到EMI干扰信号,还会进入非正常工作模式

  • 您好,
    如果外部的EMI影响到AD的时钟信号、CS信号等一些信号,那么AD芯片就很可能异常,即使AD芯片能够正常工作,EMI太大的话,成品时做EMC测试也过不EMC测试,所以我认为您要降低板子上的EMI
  • 板子的各端口上的EMI的防护是有的,这个论坛是否可以发图片,我可以把原理图传上去。然后同一块板子上,出现问题的时候DSP处理器,FPGA等等其它电路还是正常工作的。

  • 图片需要使用回复对话框右下角“使用高级编辑器编辑文本”上传图片
  • 上面是我的原理图。然后我的机箱是整个的金属机箱,电源的输入是交流电通过电源滤波器,开关电源,再通过板上的电源电路产生3V和5V给ADS1675

  • ADS1675的模拟输入范围是±VREF,即±3V,上图中CH1-、CH1+信号的直流电压应该是2.5V,THS4521的输出应该是在2.5V的基准上上下摆动的,THS4521的输出范围是多少,我担心输入信号超出了ADS1675的输入范围

    ADS1675的3V和5V是线性电源产生的吗?不管是AD芯片还是运放,都推荐使用线性电源供电

    您是怎样判断是受到EMI干扰信号造成异常的?
  • 非常感谢你的帮忙。

    我注意到ADS1675模拟输入的共模电压是2.5V,然后THS4521输出的共模电压也是2.5V,在进行前面我说的测量的时候,我的模拟输入信号是没有输入的,所以到ADS1675输入端的差模信号是很小的。

    我的测量是用放静电的设备在空气中进行放电(与仪器、电路板没有物理接触),前面我描述的情况就偶尔会出现。在放电的时候我用示波器去看ADS1675的OTRA引脚,可以看到有时有超量程指示,有时没有,与我前面描述的停机现象没有1对1的对应关系。对我来说,在这种测试下,出现超量程或测量的数据异常时可以接受的,但是不能接受停机。

    所以,我想另外问一下,ADS1675如果输入超量程了,是不是就必须要重新启动采样?

    然后电源部分,我模拟电路、ADC等都是使用LDO来供电的。

  • 原来您在做干扰测试
    我怀疑因为静电干扰使得ADC停止了转换,您在做放电测试时,可以用示波器同时测量CS、PDWN、CLK、SCLK信号的波形吗
    也用示波器测下start信号