This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS8588H: 内部参考电压异常

Part Number: ADS8588H

   

板子ADC芯片使用内部参考电压,板子开始运行时工作一切正常,内部参考电压为2.5V,但运行了一段时间后出现参考电压不正常,0~2V之间的值都有可能出现。

1. 测量芯片,REF_SEL电压是波动的,并且有毛刺。这个Pin的上拉电阻R100左端电压为3.3V,稳定无波动。AVDD5V0电压5.0V正常,无任何波动和毛刺。

2. 重新更换一个芯片,同样工作一段时间后出现内部参考电压不正常。

3. Pin REFCAPA & REFCAPB 和REFIN 的电容由原先的47uF都改为10uF,还是会出现同样的问题。

4. 去掉ADC芯片的所有SPI控制信号,问题还是依旧

5. 板上使用是3颗ADC芯片,其中这颗有问题的芯片使用内部参考并作为其它2颗ADC的外部参考电压输入。只保留主芯片,其它2颗ADC拆掉后,故障一样。换过3颗ADC芯片都是同样的问题

请问一下哪位高人遇到过类似的问题或知道可能的原因,非常感谢!

  • 您好,

    这个异常芯片的参考电压作为其它2颗ADC的外部参考电压时,您在它的输出端加buffer了吗?如果没有加buffer,那么很可能是这个原因造成的。因为ADS8588的参考电压带载能力有限,不能使用它去驱动其他负载;需要做其他参考源的话,是需要加buffer的,如下datasheet说明 

  • 您好,非常感谢回复!从测试的情况看应该不是驱动的问题,后来测试只保留一颗芯片,另2颗芯片拆掉后,测试也是一样。同时也做了另一个测试,不使用芯片内部参考电压,使用外部独立的参考芯片,ADR421ARM,运行一段时间 后参考电压也 被拉下来了。

    另外,ADS8588H Datasheet中有3颗ADC芯片时,内外参考电压建议接法如下图所示,感觉芯片驱动能力上应该没太大问题。

  • 抱歉,我没注意到datasheet这块 Multiple Devices的应用

    也就是说,在您的电路中,仅使用一个ADS8588H ,不管是使用内部基准电压,还是外部基准电压,都会出现运行一段时间后异常的问题?

    您实测REF_SEL电压是多少?它的电压波动和有毛刺是一上电就有还是芯片异常后出现的?

  • 芯片出现异常后有毛刺,参考输出正常时,REF_SEL=3.3V,出现异常时REF_SEL只有0.26V。2.5V正常时,REF_SEL=3.3V,之后这个电压会逐渐降低,REF_SEL最低只有0.几V。将REF_SEL强制接到3.3V,此时参考电压可以输出为2.46V,但还是没法输出到正常的2.5V。

  • 这样看参考电压输出异常源头好像与REF_SEL有关,您使用的3.3V是稳定的吗?有没有可能是3.3V电压不稳,造成REF_SEL处的电压超出其耐压值,使得REF_SEL管脚损坏?

    另外,请确认下产品最终进货渠道来源是不是TI

  • 货源是正规渠道购买,芯片有没有问题无法判断。昨天换了一颗其它品牌Pin to Pin兼容型号ADC芯片,已连续运行了20多个小时,参考电压2.5V一切正常。之前更换了3颗8588H ADC芯片都没成功,运行几个小时后参考电压始终工作异常,而这次兼容型号一换就正常。后续准备将另2颗级联ADC芯片都焊回去再测试一下,看看是否依旧工作正常

  • 这样看来应该是芯片的原因,您是从 TI store 在线购买的 TI 产品吗?如果是的话,您可以查阅下面客户退货流程的链接,按照客户退货流程处理:https://www.ti.com.cn/zh-cn/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    如果是从 TI 授权经销商购买的 TI 产品,只能联系提供该产品的经销商,并按照其退货流程处理。    

  • 感谢协助问题分析!