板子ADC芯片使用内部参考电压,板子开始运行时工作一切正常,内部参考电压为2.5V,但运行了一段时间后出现参考电压不正常,0~2V之间的值都有可能出现。
1. 测量芯片,REF_SEL电压是波动的,并且有毛刺。这个Pin的上拉电阻R100左端电压为3.3V,稳定无波动。AVDD5V0电压5.0V正常,无任何波动和毛刺。
2. 重新更换一个芯片,同样工作一段时间后出现内部参考电压不正常。
3. Pin REFCAPA & REFCAPB 和REFIN 的电容由原先的47uF都改为10uF,还是会出现同样的问题。
4. 去掉ADC芯片的所有SPI控制信号,问题还是依旧
5. 板上使用是3颗ADC芯片,其中这颗有问题的芯片使用内部参考并作为其它2颗ADC的外部参考电压输入。只保留主芯片,其它2颗ADC拆掉后,故障一样。换过3颗ADC芯片都是同样的问题
请问一下哪位高人遇到过类似的问题或知道可能的原因,非常感谢!