This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS131E08: ADS131E08 SPI速率过慢

Part Number: ADS131E08

您好,

我正在使用ADS131E08做设计,在使用SPI读取ID以及接受信息的时候,采用低于2M的速率,一切正常,但是当我使用更高速率的时候,比如12MHz, 则寄存器不能正常读,SPI OUT恒为低电平,请问是不是有其他需要设置的地方才能使用高速率。

谢谢!

  • 您好,2M速率您这里指的是master clock input,还是SPI的SCLK频率?

    如果是master input的话,最大频率不超过2.25Mhz。

  • 您好, 2M指的是SPI的SCLK频率。

  • 您好,使用高速率不需要别的设置,只是不同的DVDD电压的SCLK的最大频率不一样,这是在不同DVDD电压范围的SCLK的频率范围,可以看到,当DVDD在1.7~2V之间时,fCLK(max)不超过1/66.6=15MHz. 如果在2.7~3.6V之间时最大频率不超过20Mhz,您的DVDD电压是多少呢? 另外,SCLK的jitter是否很大?DOUT一直为低电平,DRDY时序正常吗?

  • 您好,谢谢您的回复,DOUT是一直恒为低,DRDY时序正常,我测一下SCLK的jitter吧,有可能是这个原因。

  • 您好,您的问题怎么样了,是否已经解决了?