This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1293: 读取数据有通道正常有通道干扰未能解决

Part Number: ADS1293


采用单片机定时中断读取ADS1293数据,ADS1293设置为手册5导联方式,3.3V供电,200Hz采样频率,单片机定时器为40Hz。读取一通道数据出现阶梯状的ECG信号,就ECG信号不连续,出现阶梯状;通道二数据正常;通道三ECG信号出现较大高频干扰,请问这是什么原因呢?

原理图和PCB

这个是采用淘宝买回来的模块测出的通道一信号蕴含阶梯状,自己做的模块通道一也出现这样的问题。另外自己做的模块通道三数据高频干扰幅值比较大,有时候测又没有这个干扰而大部分情况下都会出现干扰,用导电布屏蔽了也没有效果。

  • 个人后面思考了下,一通道的阶梯状是读取精度导致的。按照datasheet里边的5导联设计,双手处I导联幅值较小,我在读取时只转换了24位数据的前16位,因此精度丢失产生阶梯状,而后面两个通道的ECG幅值较大,读取前16位足够分辨。

  • 您好,

    感谢您上述的分析,我也认为应该是降低读取转换的分辨率造成的阶梯状;

    关于通道三ECG信号出现较大高频干扰,5导联连接方式您是采用的datasheet 中9.2.2 5-Lead ECG Application处的连接方式吗?也就是说通道三采集的是V1 – WCT信号?如果是这样的话,建议将V1 和WCT信号输入已知的信号,然后看转换输出是否存在高频干扰,以确认这个高频干扰是来自输入端还是AD器件本身

    如果是来自输入端,建议做以下交叉验证:

    因为WCT是IN1、IN2、IN3的平均值,如果Lead I 和Lead II没有高频干扰的话,那么这个高频干扰有可能来自V1信号,因此建议您将V1信号的导联与IN1、IN2、IN3信号的导联做下交叉验证,看是否高频干扰来自所使用的导联?

  • 谢谢解答,等我找时间验证下看看效果如何

  • 好的,有问题请再反馈