请问adc3583的噪声电平能到多少Vrms
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,很抱歉回复晚了。
ADC3583 的 SNR 为 -85dBFS。 如果要将这些值转换为 Vrms ,我们需要了解 ADC 输入的满量程范围 (3.2Vpp 差分) 和 LSB 大小。
3.2 Vpp 的 Vrms 为 3.2*0.707 = 2.262Vrms。 1 LSB = 2.262 Vrm/ 2^18 = 8.628 uVrms
如果我们使用数据表中的 INL 值来帮助确定平均 Vrms 噪声,那么 +/- 7 LSB = 14 LSB。
Vrms_noise = 14 LSB * 8.628 uVrms = 120.792 uVrms
然后我们可以确认此 Vrms_noise 编号与 -85dBFS 计算匹配。
dBFS = 20*LOG (信号 / 噪声) = 20*LOG (2.262Vrms/120.792uVrms) = 85.449 dBFS。
因此可以确定Vrms_noise 为 ~120.792 uv。
希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。