This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC3583: 请问这款ad的噪声电平能到多少Vrms

Part Number: ADC3583


请问adc3583的噪声电平能到多少Vrms

  • 您好我们已收到您的问题并反馈给工程师,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,很抱歉回复晚了。

    ADC3583 的 SNR 为 -85dBFS。 如果要将这些值转换为 Vrms ,我们需要了解 ADC 输入的满量程范围 (3.2Vpp 差分) 和 LSB 大小。

    3.2 Vpp 的 Vrms 为 3.2*0.707 = 2.262Vrms。 1 LSB = 2.262 Vrm/ 2^18 = 8.628 uVrms

    如果我们使用数据表中的 INL 值来帮助确定平均 Vrms 噪声,那么 +/- 7 LSB = 14 LSB。

    Vrms_noise = 14 LSB * 8.628 uVrms = 120.792 uVrms

    然后我们可以确认此 Vrms_noise 编号与 -85dBFS 计算匹配。

    dBFS = 20*LOG (信号 / 噪声) = 20*LOG (2.262Vrms/120.792uVrms) = 85.449 dBFS。

    因此可以确定Vrms_noise 为 ~120.792 uv。

    希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。