This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC38RF80EVM: 与TSW14J56调试

Part Number: DAC38RF80EVM
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, DAC38RF80, DAC38RF82

   在TSW14J56板子与DAC38RF80EVM联调的中,可以通过外部时钟和DAC_PLL模式,根据文档设定的参数 6144MHz可以调试出波形,但是对于外部时钟模式,当改变6144M就时钟就始终无法调试出波形,且软件报错如下。

    看这个报错,可能是由于射频采样率改变后,JESD的参考时钟也要改变。但是,一直没法在软件中找到改变时钟的办法。请问,这里的JESD参考时钟如何调整?

  • 您好,

    在DAC GUI中,需要禁用PLL模式并重新配置DAC。这将使LMK生成正确的FPGA参考时钟。你看到的不是错误,只是一条信息。

    您似乎还使用了无效的设置。该部件不能使用采样时钟为6144MHz的TSW14J56EVM的120M数据速率。这将需要51.2的插值率,这是不可选的。请发送DAC GUI Quick start tab的屏幕截图,以便可以更好地帮助您解决此问题

  • 此时,已经把外部时钟设置为1920M,16X的采样率,经过计算得到的120M基带采样率。

    另外,只有当基带采样率为384M的时候,才能正常输出,其他的频率都不行,这会跟FPGA固件有关吗?

    怎样根据基带采样率来配置IP核中的数据率与txlink_clk?

  • GUI错误地将FPGA参考时钟设置为60MHz,因为这需要120MHz。必须先转到LMK04828选项卡,然后转到 Clock Outputs 选项卡,然后将CLKout 0和1 DCLK分频器从8更改为4,如所附幻灯片所示。LMK接收外部时钟的除以4版本。然后再除以4,从1920MHz外部时钟获得120MHz。该时钟频率必须与HSDC Pro GUI中消息显示的时钟频率相匹配。在大多数情况下,GUI会正确地设置这一点。但我发现了一些案例,但事实并非如此

    DCLK Out 0 and 1.pptx

  • 由此来看,是否可以得到以下两点结论:

    1、LMK给DAC的时钟就是外部提供的时钟?

    2、LMK给FPGA的时钟是经过分频的时钟,且分频值与上插值一致?

  • DAC有单端或差分两种输入时钟方式,单端输入(DACCLKSE)来自SMA J1;差分时钟输入(DACLKP/N)来自LMK。

    LMK输入时钟有三个选项:

    1.SMA J4

    2.板上的VCXO。

    3.通过4分频后J1的时钟。

    不确定你的第2点是说什么

    请参见随附的时钟方案原理图

    FPGA参考时钟可以使用一个最小频率,只要该值大于FPGA最小参考时钟频率,GUI就会将参考时钟设置为serdes rate/40。

    DAC38RF8xEVM-SCH_G.pdf

  • 我看lmk给FPGA的device_clk和给DAC的device_clk的分频值不一样,两者有什么关联吗?

    另外,给FPGA的device_clk怎样计算得到IP核内部的txlink_clk?

  • 您好,以上问题我再确认下

  • 还有一个问题,如下图。

    datasheet中寄存器的地址只有8位,但是软件中的寄存器地址有12位,这是如何对应的?

  • 它们之间有一个关系,但它取决于几个因素,如serdes速率、插值速率和FPGA IP核使用的PLL 分频器。FPGA参考时钟可以是一系列值。TSW14J56EVM使用的固件由第三方为TI开发,此项目的设计文件见附件,5504.TSW14J56revD Design Document.doc这是关于你的问题我能提供的唯一信息。固件源代码可从TI网站上的TSW14J56EVM产品文件夹下载。

  • 关于寄存器地址,您是怎样查看的上述表格的寄存器?

  • 这个工程一编译就会出现如下报错,请问是什么原因?

  • 在DAC38RF8X软件里查看的,跟芯片手册里内容对比的

  • 编译时必须使用Quartus v14.0,否则,可能会发生错误。有关这个报错的更多帮助,请咨询英特尔Intel 相关技术支持;

    地址字中的高位字节是页值。第0页(General Configuration Registers)为“0”,第1页(Multi-DUC1)为“1”,第2页(Multi-DUC2)为“2”,或第4页(Misc Config registers)为“4”。

  • 已经换用14.0,编译是可以了,但是不能生成网表文件,请问这是license的问题吗?

    如果是,怎么弄一个合适的license?

  • 请问我用自己配置的核烧入下去,时钟无法拉起sync信号。

    根据观察,在load default的时候,sync信号,link_ready,frame_ready都是拉高的,

    但是,config dac之后,这些信号都变低了。这是否是因为FPGA于DAC的参数不匹配?

    如果是的话,怎样匹配两边参数?

  • 您能否使用HSDC Pro GUI提供的固件进行设置?在使用您的固件进行测试之前,我想确保硬件是否是工作正常的

    如果SYNC 没拉高位,可能有几个原因:首先,时钟必须全部处于正确的频率。其次,参数必须全部匹配。要进行比较,您必须知道DAC和FPGA中加载的是什么。使用HSDC Pro,您可以观察FPGA使用的参数。见附件。第三是FPGA没有向DAC发送K28.5字符,您应该能够使用Signal选项卡来验证这一点。在配置DAC以启动链路初始化序列后,还必须重置DAC JESD核心并触发SYSREF。

    关于license的问题,似乎没有有效的JESD204B IP核心 license,这需要从英特尔那里获得;您是怎样在license错误的情况下使用自己的固件核的?

  • 谢谢你提供的信息。

    首先,使用HSDC配置是没有问题的,所以,我可以推测硬件工作应该是正常的。

    其次,我自己的固件核是在quartus18.1上编译的,这个licenes没法再quartus14上使用。

    我是用的IP直接配置的,但是我看例程给的似乎是把IP用代码写出来了,感觉特别复杂。

    最后,请教两个问题:

    1、DAC与FPGA在通信的时候,是否两边的LMFCN等参数都是一样的?

    2、K28.5字符是IP核自己发送,还是需要在数据链路层用RTL发送?

  • 1.是的,两个参数必须匹配,否则DAC将报告错误。DAC可以忽略错误,但如果关键参数不匹配,则永远无法建立链接。关键参数为L、M、F、K和S。

    2.链路层进行8b/10b转换并生成特殊字符,如K28.5、K28.0、K28.1等,然后由物理层输出。有关标准的信息,请参见附件。数据链路层是IP核心的一部分。

  • 请问下,SYSREF是一直都有吗?

    目前我用自己的工程已经可以出信号了,但是出信号后,SYSREF信号就没有了,请问这正常吗?

  • 当用户单击“Reset DAC JESD Core & SYSREF Trigger”按钮时,DAC EVM GUI关闭SYSREF。一旦建立了链路,就不需要SYSREF,大多数用户将其关闭,以防止可能与SYSREF频率相关的杂散发生。但是,让它继续运行没有问题。

  • 谢谢,还有一点疑问。

    我发现每次先烧入FPGA固件,再配置DAC和LMK,就能出信号。

    反之,就没有信号。具体表现就是sync能拉高,但是link_ready和frame_ready不能拉高。

    请问,这种情况是链路层的问题吗?

  • 根据JESD时钟的描述,sample_clock是基带采样率时钟,bit_clock = sample_clock*10

    IP核上的txlink_clock是bit_clock/40

    如果要设立信号源,请问用哪个时钟?又怎么接在核上呢?

    JESD的IP核外部只有txlink_clock的引脚

  • 不确定,请确保按照 datasheet 第9.1.1节所示的启动顺序。

    正常模式是给时钟,固件加载并配置,DAC寄存器加载,然后使DAC JESD核退出复位。

  • 请查看所附文档是否有帮助,这是DAC38J8x系列的,但也可作为DAC38RF8x的参考;

    DAC只有一个输入时钟源(DACCLK),由创建所有所需JESD IP 核时钟的内部时钟块使用

    2110.DAC38J84 Clock, PLL and SERDES Configuration.docx

  • 请问,IP核端口32bit的并行端口数据是怎样的格式转化到lane中传输的?

    按照datasheet上描述的,频谱不对。

  • 固件由第三方供应商开发,我能提供的唯一信息是他们为我们创建的设计文档,我已经发送给您了

  • 这是当前出的48M单音信号,出现48M和144M两个分量。

    如果激励是24M,则出现24M,72M,120M,168M四个分量。

    如果是12M,则出现12M,36M,60M,84M,108M,132M,156M,180M这几个分量。

    此时的设定是6插值,384M基带采样率。

    请问,出现这张情况是什么原因?

  • 请参阅附图,是在设置中应看到的内容。输出应为tone ,然后为HD2和HD3,如所附图所示,您的输出看起来不正确。

    12M_tone_384M_data_6x_int

    24M_tone_384M_data_6x_int

  • 现在已经可以得到如你图中所示的频谱,目前有两点疑问:

    1、主峰旁边的谐波分量是如何产生的?

    2、我主峰的幅值大约只有-20多dBm,我看用开发板软件配置出来的也是只有这么多,

    但是,你给出的图能达到0dBm,这是还有什么差别吗?

  • 1、这些分量是 HD2 (2*Fin) 和 HD3 (3*Fin),它们是期望中的;

    2、如果使用DAC38RF80设备,该器件有一个集成的balun,频率范围为700M至3800M,因此巴伦衰减了音调,因为它的频率很低。我附图使用DAC38RF82进行测试,使用了带宽更宽的外部巴伦。如果您的应用是使用低频音调,建议您改用DAC38RF82

  • 我产生的信号谐波较高,与主峰之间的幅值相差只有40db左右,如下图。

    分别是17M和15M单音信号输出。当前采样率是200M,一般来说,输出频率是pi/4,pi/8,这样的单音,谐波频率都会更高一些。

    如果把这个信号添加NCO混频,那么频谱如下:

    ...

    请问,这可能是什么原因导致的?

  • 补充一下,上帖中,第二幅图是25M单音

  • 您好,以上问题我再确认下

  • 您可以分享GUI中为启用NCO混频所做的更改吗?我想确认为此配置更改了正确的设置。

    此外,两个DAC输出上是否都存在此问题?

  • 1、如上图所示就是NCO混频的配置方式,另一个DAC没有输出信号,原因还没查明。

    2、我想用一条lane来尝试传输,在DAC_EVM中指定的固件是DAC38RF8x_LMF_124,但是我在HSDC软件中找不到这个固件。

    请问,还有没有办法来配置?

  • 我询问了美国的工程师,他说您NCO混频的配置方式是正确的,他已经在他的工作台上对EVM进行了编程,以使用与您相同的模式,并且在启用NCO时看不到任何问题。您是否进行了其他更改?

    此外,附件是DAC38RF8x_LMF_124文件:

  • 好像不能直接上传.ini文件,我放在压缩文件里了:

    DAC38RF8x_LMF_124.zip

  • 没有看到附件呀,另外,这个文件怎么添加到HSDC的下来菜单中呢?

    我现在用的是LMF_244调试的。代码配置好以后发现,DAC的sync0不能拉高,sync1能拉高。是否lane0-3是对应sync1呢?

    如果把sync1引入到IP核中,txlink_ready与txframe_ready都能拉高了,但是在频谱仪上始终看不到输出,请问lane0-7是怎样与dac那边的lane对应的?

  • 用124的配置文件试过了,可以输出。

    目前,我用LMF124和LMF244的参数配置了工程,都发现了同样的问题。

    1、DAC和LMK配置完以后,都是只有sync1(C7C6)拉高,sync0(C4C3)拉低。根据datasheet的描述,sync1是link1的同步,sync0是link0的同步,

    但是我不确定link1是不是对应DACA的输出,这个sync信号的电平是否正确希望能确认一下。

    2、在之前调试LMK841的时候,sync信号拉高后,IP核种的txlink_ready与txframe_ready都拉高,然后输出端就可以看到频谱了(虽然不是单音,但是有输出)。但是目前,上述两个信号也都拉高了,遍历了所有的txserial_data端口都看不到输出,请问这是什么原因。那些不用的lane又是如何处理的?

    3、在动态配置种,如下图所示的Format Pattern怎么理解?

    另外,附上工程LMF124的对JESD核的配置,请帮忙看下是否有问题。

    需要说明一下,pll/cdr_ref_clk在datasheet中规定了是data_rate的1/20。

  • 如下图,我下载的配置文件是LMF821,但是点开的动态配置中M=4,

    请问JESD核的配置是不是唯一的?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。