This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1232REF: 读取ad数值突然变小后稳定

Part Number: ADS1232REF
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232,

ads1232采集称重传感器ad值,设备长时间断电,开始上电后挂上重量ad值稳定的,过几分钟后ad值突跳减少一些数值一直稳定。使用VDD给模拟,数字,参考电压,和传感器供电也是一样的结果。

  • 您好,

    也就是说称重传感器称重时,AD采集结果突然跳小的过程是每次都发生的是吗?那么在这个过程中,您可以用示波器测量AD输入端的模拟信号吗?看AD输入端的模拟信号是否也发生了类似的变化?

  • 突然跳小是频发,也非必然发生。传感器压差nv级别 ,示波器无法测量。传感器的输入端在之前的应用产品上用HX711采集没有这个问题,相互调换后是HX711的是正常,ads1232还是会有跳变。

  • 您是使用的 ADS1232REF  EVM板吗?您的意思是用HX711 PIN to PIN 替换EVM板上的ADS1232后是没有问题的?

    VREF是多少?GAIN设置的是多少?因为ADS1232存在一些误差,我想看下ADS1232的精度是否可以到nv级别

    开始上电后挂上重量ad值稳定的,过几分钟后ad值突跳减少一些数值一直稳定。

    开始上电后仅这一次跳变吗?测量的值哪一些是准确的?是跳变前还是跳变后测量的值是准确的?

    另外检查下上电顺序是否符合datasheet 要求:

  • 使用ADS1232在我们自己的PCB上。HX711 不是PIN to PIN这个操作是验证了传感器没有问题。VREF和AVDD和传感器供电使用一对5号电池,DVDD和MCU使用一对电池。GAIN设置128直接接电源DVDD.

    开始上电后就一次跳变,跳变之前和之后数值都是稳定,对于我的应用是测量重量,需要将当前AD值换算成重量,只能算跳变之前是准确的。

  • HX711 是之前的产品上使用 现在更换ads1232.。上电时序确认没有问题

  • 建议您用示波器测量传感器供电电源、ADC 各供电电源(AVDD、DVDD)、ADC基准电压的管脚电平,看是否发生跳变?

    另外,也用示波器看下ADC读取转换时,通信波形是否存在异常?

  • 你好 luo ,有这方面的技术支持可以打我电话沟通一下18887469353,问题已寻找一周左右。软硬件都排查过。

    ADC基准电压的管脚电平,看是否发生跳变?跳变ad值不算很大,电压也反映不明显.波形传输都是正常。

  • 建议您用示波器捕获AD值跳变时的以上各电源交流波动波形,以确认是否由电源不稳造成的;

    您测试了几块板子是这种情况?也不能排除PCB设计的问题,也有可能高频信号影响到了模拟输入信号;

  • 我的设备是低功耗产品,常态下2到3ua。测量电流也没有明显异常。使用电池供电不应该出现电源不稳定的情况吧?

    测试了比较多的板子,已经开始批量生产了。之前没有检测到这个问题,能否帮忙分析下PCB设计是否有问题

  • 使用电池供电不应该出现电源不稳定的情况吧?

    建议示波器测量下以确认电源情况;

    如果能测量AD输入端模拟信号就好了,以查看是否有高频信号影响到了模拟输入;