Other Parts Discussed in Thread: ADS1232,
ads1232采集称重传感器ad值,设备长时间断电,开始上电后挂上重量ad值稳定的,过几分钟后ad值突跳减少一些数值一直稳定。使用VDD给模拟,数字,参考电压,和传感器供电也是一样的结果。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ads1232采集称重传感器ad值,设备长时间断电,开始上电后挂上重量ad值稳定的,过几分钟后ad值突跳减少一些数值一直稳定。使用VDD给模拟,数字,参考电压,和传感器供电也是一样的结果。
您是使用的 ADS1232REF EVM板吗?您的意思是用HX711 PIN to PIN 替换EVM板上的ADS1232后是没有问题的?
VREF是多少?GAIN设置的是多少?因为ADS1232存在一些误差,我想看下ADS1232的精度是否可以到nv级别
开始上电后挂上重量ad值稳定的,过几分钟后ad值突跳减少一些数值一直稳定。
开始上电后仅这一次跳变吗?测量的值哪一些是准确的?是跳变前还是跳变后测量的值是准确的?
另外检查下上电顺序是否符合datasheet 要求:
建议您用示波器测量传感器供电电源、ADC 各供电电源(AVDD、DVDD)、ADC基准电压的管脚电平,看是否发生跳变?
另外,也用示波器看下ADC读取转换时,通信波形是否存在异常?
建议您用示波器捕获AD值跳变时的以上各电源交流波动波形,以确认是否由电源不稳造成的;
您测试了几块板子是这种情况?也不能排除PCB设计的问题,也有可能高频信号影响到了模拟输入信号;