Part Number: ADS122C04
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01526
你好,
我使用ADS122C04采集传感器输出的电压值,硬件原理图如下

使用STM32与ADS122C04通讯时候出现寄存器配置失败的情况,通讯步骤数据及如下
step1,复位ADS122C04,通讯成功

step2,设置配置寄存器00h,通讯成功

step3,设置配置寄存器01h,通讯成功

step4,启动转换

step5,等待10ms后读取转换结果通讯成功。返回数据一直为0x03ffff

因数据不正常,再读取配置传感器的值确认是否配置成功
step6,读取寄存器00h,通讯成功。返回数据(全部寄存器都是)一直为0x01

在这块儿折腾挺久没有效果,我怀疑我的配置过程有错误,请帮我分析下。感谢!