This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS58C48: Problems about ADS58C48 with FPGA DDR LVDS

Part Number: ADS58C48

你好

我在使用ADS58C48的时候遇到了一个奇怪的问题。

在使用FPGA (MAX10)+ ADS58C48时,发现采样值一直会出现一个非常奇怪的噪声。而同样的设计在其他FPGA(CYCLONE III)上并没有出现。

ADS58C48的时钟由FPGA给出,FPGA采样时采用ADS58C48所输出的时钟。

ADS58C48,上电复位后,其他均默认。FPGA端配置为DDR LVDS。

这可能是什么问题呢?已困扰几个月,都尝试了很多方法都不行。

图1为四通道采样的值,数据上已经去除了负值,只保留正值。仅仅做了这样的处理。

图2为单个通道的每一位的数据。

  • 您好,

    发现采样值一直会出现一个非常奇怪的噪声

    这里的噪声具体指什么?

    ADC和FPGA之间的通信正常吗?可以正确配置ADC寄存器吗?在Test Patter模式下ADC的输出FPGA采集正常吗?

  • 噪声可以参考图1 ,ADC采样值有一个噪声,峰值能够达到几百mV。

    目前使用方法是上电后RESET,其他均采用默认值。尝试配置ADC寄存器,但是配置不上去,所以test patter模式进不去

  • 建议您先根据手册SERIAL INTERFACE部分的内容,尝试读写寄存器,通过寄存器的内容能够正常读写,以验证FPGA与ADC之间的串行接口通信是正常的