Part Number: ADS131E06

如图所示是我司使用ADC芯片ADS131E06的差分输入前端电路设计图,输入交流电压或电流信号经互感器(T2、T5)转换为mA级别小信号,然后经采样电阻(R8、R11)转换为电压信号,R2、R14和C2、C8、C5组成共模和差模滤波器。
ADC供电电压:AVDD为+2.5V,AVSS为-2.5V,DVDD为3.3V,ADC参考电压为2.5V;
目前测试过程中有些问题需要贵方的支持,测试方法及现象描述如下:
(1)使用标准信号源给互感器输入一额定电压的工频电压(50HZ)源,每个周波采集40个点,程序计算后的有效值精度超过了1%,且不稳定在飘动(1%~3%);
(2)使用精密万用表测量ADC芯片输入端电压(即图中的电容C5两端),测出的电压值与理论计算值偏低(超过1%),若去掉RC滤波器,测出的电压值与理论计算值偏差很小。请问该RC共模/差模滤波器对信号电压幅值的影响原理是什么?是因为我们的3dB截至频率设置过低了嘛?
(3)我们准备输入直流信号来进行ADC采样精度及稳定性测试,于是将ADC差分输入INxP接直流信号源输出正极,INxN接AGND((AVDD+AVSS)/2),并与直流信号源输出负极相连,发现ADC无法测量出直流信号,程序计算出的值完全不对,请问这是为什么呢?
急等,谢谢!