This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1256: ADS1256加入模拟开关时,采集的电压不准确偏低问题

Part Number: ADS1256

因为最近有事,上次关于“我配置了ADS1256单通道30K的速率,然后给该通道接上了16通道多路模拟开关,但是每次采集的数据都小于我信号发生器给出的电压,并且我给了一个直流电压采集出来的结果也是不对的。请问下TI技术人员,我这样的设置会有问题吗,单通道然后自己外接16通道的模拟开关。”这个问题忘记回复了。

然后补充一下,模拟开关之前用在几十兆采样率的ADC上都是可以的,所以应该不是模拟开关的问题把。

关于模拟开关与ADS1256的连接图,由于目前在测试,用的都是已经焊接好的模块经过杜邦线来连接的,所以没有连接的电路图,实在不好意思。

想问下TI技术人员是否可能是其他原因呢,目前我设置的是30K的采用率单通道,然后将16通道模拟开关模块的输出接入到了ADS1256的输入。是否这样设计,每次模拟开关变化后都要经过SYNC的同步和WAKEUP唤醒操作呢。目前我的代码设计只是在最初进行了同步和唤醒,在模拟开关切换后就没有进行这样的唤醒和同步操作了?k可能是这个原因吗?谢谢

  • 您好,

    模拟开关之前用在几十兆采样率的ADC上都是可以的,所以应该不是模拟开关的问题把。

    接模拟开关前是正常的,接模拟开关后异常,您这里为什么说不是模拟开关的问题?

    接模拟开关,除了考虑模拟开关存在导通电阻,还有一个开关时间要考虑。

  • 您好,谢谢回复,是因为接了模拟开关后,模拟开关的输出信号在示波器上显示的和输入信号一样的,加上之前在其他更高速的adc上用过此模拟开关是没问题的,所以排除了模拟开关的原因,我选用的模拟开关开关时间是40ns已经很短了,所以在想是不是这款adc接模拟开关是不可行的呢

  • 目前对于您的应用,可以知道的是

    1、输入信号经过此模拟开关前后在示波器上显示是一样的;

    2、此模拟开关在之前其他更高速的ADC上是没问题的;

    那么,此模拟开关在与ADS1256配合应用时,仅在30K的速率时有问题,还是在其他速率时也有此问题?

    此模拟开关在与其他更高速ADC配合应用时,输入至模拟开关的信号频率是多少?在与ADS1256配合应用时,输入至模拟开关的信号频率又是多少?

    在模拟开关闭合后,是否延迟了一段时间再启动的ADC转换?这样以排除开关动作对信号的影响