This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
本人对ADS1256进行测试和应用,希望得到你们测试ADS1256的测试环境照片以及测试视频(本人不做商业用途),并希望能够给予测试信号源的型号。能够发一份你们在测试ADS1256的测试数据以及测试的MATlab代码,
您好,
非常抱歉,我们没有针对ADS1256测试的环境照片以及测试视频,也没有测试的MATlab代码,但是我在 TI 高精度实验室 – ADC系列视频 中看到第5章节有ADC的频域指标,像谐波失真,信噪比。以及如何优化和测量频域指标的讲解,希望对您有帮助:
TI 高精度实验室 – ADC系列视频:edu.21ic.com/.../1882
您是看的视频--4.5 计算ADC系统的总噪声--吗?在ADC进行信号采集时,有时ADC前端需要加放大电路,这样放大电路、ADC电路以及参考源电路的噪声都会影响主控端采集信号的精度。
1、不一定,是根据设计要求来决定是否加放大电路;
2、我在E2E英文论坛找到了REF6050 TINA-TI Reference Design,您可以打开,复制REF6050 model到您的仿真文件;
3、这只是放大器电路、ADC电路以及参考源电路的噪声,如果在您的信号链中还存在其他器件,系统的噪声还应加上其他器件的噪声。
您好,1、这个模拟信号源的精度是多少?我认为它的精度误差至少在ADC无法检测到的水平,即至少在1LSB的一半以下。ADS1256的1LSB=2VREF/(PGA(2^23 − 1))。
2、您是说万用表六位半的精度吗?那么这样的话是从0 000 000到1 999 999,表示的是200万个数;而将ADS1256的PGA设置为1的话,2^23=8,388,608=800多万,远远大于200万,因此,六位半的精度不满足要求。
3、一般信号源上会存在噪声,噪声一般在高频段,通过滤波器可以降低噪声,提供信号精度。
1、用同样的量程范围计算六位半的精度,参考电压为2.5V的话,对ADC来说满量程是5V。那么用5V/200万=2.5uV,与0.59uV不在一个等级,2.5uV的误差需要用ADS1256的4.2个LSB来表示。远大于0.5LSB。
2、我想到的是只能用更精密仪器去测量评估;如果是信号发生器产生的信号源,那么信号发生器对能产生的信号源的精度应该有说明。
对信号源产生的原理我不清楚,我认为这个可能与信号源产生的原理有关系。如果您说的这个精度是指信号源幅值或频率或相位调节的分辨率的话,那么滤波器可能没什么作用,但是如果信号源上因为接长线或其他因素引入的一些噪声频率,我认为可以通过滤波器来降噪的,这对提高精度应该有帮助。