This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1299: ADS1299的直流增益以及参数确认

Part Number: ADS1299


Hi TI Team,

  以下这句话怎么理解?

   330K电阻在哪里确认?

   N代表使用的通道数?

   Rf是datasheet里面的1M电阻?

   另外这个直流增益参数是否要与我配置的增益相关?假如我们配置的24倍增益,Rf的电阻值要对应修改?还有使用1个通道和8个通道时,Rf的电阻值也要对应修改?

  • 您好,

    1、这里的偏置放大器其实就是一个在反向输入端多路求和,然后反向比例放大的作用,明白了这一点,后面的问题就容易理解了。

    2、

    330K电阻在哪里确认?

    如下数据表中截图,这里的330KΩ应该是个笔误,不是330KΩ,应该是220KΩ,很抱歉给您造成了疑惑,我会将此反馈给相关负责人员。

    3、

    N代表使用的通道数?

    是的,N代表使用的通道数,数据表中也应该标明N的含义,这样更明确一些;

    4、

    Rf是datasheet里面的1M电阻?

    Rf就是下图中外接的RF;

    5、这个直流增益参数仅是指偏置放大器的DC增益,与PGA增益无关。

    假如我们配置的24倍增益,Rf的电阻值要对应修改?还有使用1个通道和8个通道时,Rf的电阻值也要对应修改?

    PGA的增益、使用的通道数以及Rf值,都会影响偏置放大器输出的偏置电压。但偏置放大器的作用是什么呢?它是为病人身体提供一个偏置电压,在电极测量信号时,使测量的信号保持在 ADS1299的输入信号范围内,而不使 ADC 饱和。 因此,明白了这一点,您就知道该怎样设置PGA的增益、使用的通道数以及Rf值了。