ADC3663是差分输入,我的测试需求是这样的,可以使用吗
1. 电源的电压信号,比如在1V附近不规则变化. 那可以INP端接电源,INM接地吗
2. 测电阻两段电压,信号在5mV~100mV不规则波动, 可以测吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,ADC3663 可以差分输入,差分输入为0.95V共模电压,3.2Vpp。
也可以单端输入,datasheet中有给出,如果将0x11 bit4&5 配置为1的话,也是可以支持单端输入的。

单端输入,即为一端接地,一端接输入信号。但是数据手册中没有对单端输入信号具体描述,
但每个输入端的最大电压范围不能超过2.1V。

您看下面的电气参数表格,差分信号输入典型值为3.2Vpp,共模电压为0.95V, 即差分信号输入是-0.65V~2.55V的信号。 因为这个表示的是Vid=(Vin+)-(Vin-)的值,但并不是代表是双极性的呢,单电源供电,每个输入端的电压都是正值,所以还是unipolar输入。
换句话说,如果您通过运放转换成差分信号,只要是3.2Vpp,全差分运放的共模电压设置成0.95V 就可以了,就满足ADC3663的输入范围。
另外,它的差分输入阻抗在下面表格中也有给出,为8Kohm。

比如说单端的电压V1转差分后,设置共模0.95V, 如果此时ADC的测量结果是V2,那实际V1应该是 V1 = V2-0.95 +1.6 V, 是吗?
经过运放单端转差分后的波形是以0.95V为参考,-0.65V~2.55V的波形。即3.2Vpp的信号。
我找了个差分信号波形, 帮助理解,3.2Vpp为图中的Vss:

对于输入源阻抗,较高的源阻抗会产生一些影响。 它会产生噪声,这取决于集成的噪声带宽,可能会在 ADC 底噪基础上占主导地位。其次较高的阻抗可能会导致在采样期间无法将内部采样电容器充电到正确电平会导致报错。 但是如果您前端使用运放进行单端转差分,运放的输出阻抗很小, 基本上就没什么影响了。
可以看下我们的精度实验室对于ADC输入前端不使用运放的讲解视频:
https://training.ti.com/ti-precision-labs-driving-sar-without-amplifiers
输入单端是2Vpp,Gain=1,Vocm=0.95V,差分输出-0.95V ~1.95V没问题,但注意这是(Vout+)-(Vout-)的波形。