Part Number: ADS1298
您好,我目前有參考E2E設計,ADS1298IPAG可是接到STM32還是有些不確定,尤其PDF中黃色標記處,請問是否可以幫忙Review 線路
Please help us review the schematis as attachment refer to upper website
thanks
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: ADS1298
您好,我目前有參考E2E設計,ADS1298IPAG可是接到STM32還是有些不確定,尤其PDF中黃色標記處,請問是否可以幫忙Review 線路
Please help us review the schematis as attachment refer to upper website
thanks
1、NC、RESV1管脚建议按数据表推荐连接,VCAP1建议经22uF电容接AVSS;

2、CLKSEL管脚可以只接一个上拉,R14或 R15;
3、关于GPIO管脚,上电后是默认为输入的,不能悬空这些管脚,如果不使用,请将这些管脚短接到 DGND;
4、关于基准电压,您是打算使用内部基准电压还是外部基准电压?如果是内部基准电压,请按下面截图接线连接:

5、pin17、pin18 管脚 TESTP_PACE_OUT 不使用的话,可以接AVDD;
6、DRDY管脚,是新转换数据完成指示管脚,完成转换时输出低电平,可以的话,建议使用中断管;
关于模拟输入端的滤波电路请根据实际需求选择截止频率;
关于PDF中黄色标记处有什么疑问?
感謝~~已修正,請幫我看一下
DRDY管脚
建议使用中断管
這個不是很明白,請問什麼是中斷腳呢,是0ohm電阻可以斷開嗎
RRESET、START、PWDN這3個pin 有些STM32公版顯示 Flaoting懸空,有些要接到MPS的MCU公版
不是很明白,是否需要接到MCU控制,還是可以Floating
PDF中黄色标记处
截止频率
截止频率主要是 去除 60Hz 市電noise即可,請問該從哪邊計算或怎麼調整,謝謝
关于CLKSELpin,我说的是R14或 R15,不是R13,CLKSEL低电平才能选用外部时钟,接高电平的话,就不需要2.048MHz晶振了:

关于GPIO,我指的不仅仅是GPIO1和GPIO2,还包括GPIO3和GPIO4;
关于基准电压,如果您分模拟地和数字地的话,那么VREFN应接模拟地;
pin17、pin18 管脚 TESTP_PACE_OUT 不使用的话,可以接AVDD,而不是GND;
关于DRDY pin ,我说的是接MCU的中断管脚,待AD转换完成时,DRDYpin输出低电平,可以触发MCU的中断程序进入中断以读取转换数据,这个管脚具体怎么接可以看软件那边的资源,这个可以和您那边的软件工程师进行商议;
RESET、PWDN、START不可以悬空;RESET、PWDN如果没有设计需求,可以通过上下拉电阻控制;
如果您的信号频率包含60HZ的信号,那么就不可以通过这里的滤波电路滤除60HZ干扰,滤波器截止频率可以通过1/(2πRC)计算。