Part Number: ADS1292R
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292,
ADS1292的模拟部分采用+/-2.5V供电,配置内部参考电压4.033V,采样频率2kHz,其他默认。
当在ADS1292管脚IN1N和IN1P两端输入直流信号100mV时,采的信号大约为100mV。
当在ADS1292管脚IN1N和IN1P两端输入直流信号-100mV时,采的信号大约为-100mV。
当在ADS1292管脚IN1N和IN1P两端输入正弦信号,频率为180Hz,幅度为100mV(有效值)时,采的信号在-3mV~2000mV范围内。
但是当ADS1292采芯片内部的测试信号(频率1Hz,幅值+/-4033mV/2400=1.68mV)时,采的信号为+/-1.676mV。
问题是什么原因造成不能采正弦信号?附图是电路原理图。