This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1256: 高端测量时,引脚承受电压的问题。

Part Number: ADS1256

请教下当使用ads1256差分测量回路中电流时,是否可以在12V高端串入检测电阻,让ADS1256的A0A1接在这个电阻上测量,查询ADS1256规格书输入范围是−0.3 to AVDD + 0.3,如使用AVDD是5V,串入20K电阻或者更大电阻限电流是否可以这样测量?

  • 您好,

    首先,绝对电压输入范围有两种情况,一种是Buffer off,输入范围是AGND − 0.1 ~ AVDD + 0.1;一种是 Buffer on,输入范围是AGND ~  AVDD − 2.0V;

    关于串联电阻,一般是在设计ADC输入保护电路时采用的方法,这个电阻选择过大会对ADC内部的采样保持电容的趋稳性能有重大影响,具体讲解见下面链接视频:

    https://edu.21ic.com/video/3690

    关于您的应用,建议您使用运放将输入信号进行衰减后,再连接至ADC,下面文档介绍了相关方法:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa307/sboa307.pdf