Part Number: ADC12DJ3200
测试1:adc12dj3200的通道1的输入800mV,无论单通道还是双通道,fpga的数据中偶数路波形看着正常,奇数路波形不对。通道2输入,波形都正常。

改到200mV后波形如下:


测试2:将adc配置为测试模式,0x205寄存器配置为04.

通道1的波形如下:


通道2的波形:



对比发现,通道2的s0和s1是一样的,s2和s3是一样的,s4和s5是一样的,s6和s7是一样的,s8和s9是一样的。
通道1的不是这样。这个现象和接入输入信号是一致的。
问题:请帮忙分析问题点,确定一下调试思路