Part Number: ADS127L01
模式:VLP
采样率:64KSPS,数据接口采用spi,配置了三个字节( 24bit )的形式上传数据(即 Disable status word),
采用菊花链的形式,电路如图1、2、3所示:

现象1: 抓了三个通道的数据,发现最后一个ads的数据并没有通过移位寄存器移到第一个ads,同时读取数据时,DRDY引脚有时候并没有在sclk的第一个周期拉高,第三张图DRDY正常,但数据依旧不对(这是第二个周期的DRDY,后面的周期 DRDY有时候是正常的,有时候不正常的)。


现象2:第三个通道的ads数据成功移位到第二个ads,但是没有移位至第一个并输出。