This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS8668: 采样通道存在直流量偏置

Part Number: ADS8668


大家好!

我在使用ADS8668来进行信号采样时发现一个问题,AD接入电路后将导致运放输出端存在100mV的直流量,经过运放放大几十倍后在运放输出端就变成了4V左右的直流量,严重影响后级电路的工作,使用隔直电容也只能减轻这种影响但不能完全消除。

不知道为什么会存在这个问题。是否需要在采样通道串联一个电容来隔直?但这样也只能采样到交流信号,会丢失掉直流电压信息了。

以下是相关的电路

谢谢!

  • 按我的理解,如果把隔直电容C718、C452之后看做信号源的输出端口,那么它所看到的阻抗应该是AD输入阻抗和运放输入阻抗的叠加。

    ADS8668的采样通道的原理图如下,其输入阻抗应该可以认为是1M欧。

    运放的输入阻抗很高,但引入反馈之后的输入阻抗应该是由外部阻容决定了。我这里的输入阻抗应该是5K。

    那么合起来的输入阻抗就应该是1M并上5K,仍然是接近5K的,那么AD的采样应该不会有多少影响才对。

  • 您好,

    由于您的第二个回复,将您的帖子推到后面去了,很抱歉刚看到您的问题,稍后会对您的问题进行回复。

  • 首先很抱歉现在才回复您!

    我现在不确定的是:是SIN_X_2 和 SIN_X_3 接入输入端后,会对SIN_X_4信号处引入直流偏置?还是说与SIN_X_2 和 SIN_X_3 接入ADC无关,仅SIN_X_4接入ADC就会在此处引入直流偏置量?您可以分别将SIN_X_2 、SIN_X_3 和 SIN_X_4接入ADC以进行验证吗?

    如果仅与 SIN_X_4接入ADC有关,那可能还与SIN_X_4后级电路有关。

  • 感谢回复!

    我们已经做过测试,断开SIN_X_3之前的隔直电容,且断开SIN_X_4之后的隔直电容。这样的情况下,AD采样接到SIN_X_3后,SIN_X_3上就出现了100mV的直流电平,这个电平经过运放放大后,SIN_X_4上的电压就比较大了。

  • 断开SIN_X_3之前的隔直电容,且断开SIN_X_4之后的隔直电容,这样相当于运放没有有效输入信号,若将SIN_X_3连接至ADS8668,那么我想可能是ADS8668内部的PGA电路对SIN_X_3节点电压产生了影响。如下ADS8668内部电路与SIN_X_3的连接情况,PGA的同向输入端有个VBx的电阻分压,PGA反向输入端与其同向输入端电压相等(根据虚短),那么AIN_xP可能会存在一个电压引入SIN_X_3节点,并对其造成影响。

    您是否有办法对SIN_X_3加一级电压跟随然后再接入ADC的模拟输入端?看SIN_X_3上是否还出现100mV的直流电平?我想通过电压跟随器来隔离ADC对SIN_X_3节点的影响,来验证上述猜测。

  • 感谢回复!

    我想VBx的影响可能就是这个直流电平的原因。

    我们现在还没办法通过跟随器来采样SIN_X_3的值(这需要对PCB进行改版了),目前我是将SIN_X_3这个采样通道的引脚翘起来了,这样确实没有100mV的直流量了。后面我会尝试通过一个电容来接到SIN_X_3进行采样

  • 有条件的话建议先飞线电容或其他板子上的跟随器进行验证,验证可行后再进行PCB改版,因为PCB改版周期较长且增加成本。