问题描述:项目中使用ads1292采集两个通道的ecg信号,其中IN1N和IN2N相连接为两个通道采集公共端。在使用DC激励信号进行导联脱落判别时,发现有时候出现误判的情况,特别是在右腿驱动脱落的时候,IN1P、IN2P和公共端会出现不管脱不脱落,脱落状态都处于一个抖动的状态,其抖动的频率刚好为50Hz,怀疑是在右腿驱动脱落的时候,工频干扰影响了导联脱落比较器的输入,引起脱落比较器输入的跳动。如下图所示:

对于这个问题,不管选择什么的级别的Lead-off current和Lead-off comparator threshold都无法完全避免。请问这是什么原因造成的,如果解决?
另外,在DC出现抖动无解之后,我尝试采用AC的判别模式,发现在导联脱落时,在信号经过峰值滤波器把0-100hz的信号滤除之后得到ac的幅值比起没有脱落时的幅值只是大了几倍(约2-4倍,如图2所示:是在只有IN1P脱落的情况。如果IN1P\IN2P同时脱落或公共端脱落时,幅值要大很多),但是资料显示(图3),激励信号的幅值随着输入阻抗线性变化,人体阻值约是100k级别,而导联脱落时,是无穷大级别,应该不止就增加几倍吧?因为我担心就几倍的差别在设定阈值时也不好判定。请问这个问题又怎样解决?
图3
图4