请问ADS131A02在使用中,增益设置默认,当ADC输入3V时,在0℃-50℃范围内,MCU读取到ADS131输出漂移3mV左右;当输入是0.3V时,漂移量则为0.3mV,请问这个现象的如何解释?符合规格书要求吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问ADS131A02在使用中,增益设置默认,当ADC输入3V时,在0℃-50℃范围内,MCU读取到ADS131输出漂移3mV左右;当输入是0.3V时,漂移量则为0.3mV,请问这个现象的如何解释?符合规格书要求吗?
是指ADC输入3V,在0温度-50温度范围内误差3MV;ADC输入0.3V,在0温度-50温度范围内误差0.3mV
您的意思是这里是指与期望输出之间的差值是吗?这个误差不仅与ADC的DC参数有关,还与供电电压的稳定性、供电电压的纹波大小和纹波频率、基准电压的稳定性、采集模拟DC电压的稳定性以及时钟的jitter都有关。
ADS131A02供电电压范围与VNCPEN设置有关,在您的应用在VNCPEN设置的是0还是1?
您是使用的内部参考电压还是外部参考电压?参考电压是多少?

NC1-NC5pin悬空不会有影响:

看您电路图中有两种地,ANGD和GND不确定它们是否被单点连接了?请确认下这点,其他地方没看出问题。
影响输出的还可能SPI通信波形存在干扰,建议用示波器看下SPI信号质量
输入的3V信号是怎样产生的,因为此ADC的差分输入阻抗比较小,典型值130kΩ,如果信号源输出阻抗比较大会影响ADC采集幅值;误差3mV是指的±3mV吗?
如果以上输入源没问题,建议您用示波器测量下芯片管脚处输入电压、供电电压AVDD和IOVDD、基准电压的交流成分附在这里,我想具体看下;也请附上时钟信号的波形。
也请附上SPI读取转换数据的波形图,同时您可以把寄存器值(包括Status Registers)读出来附在这里吗