Other Parts Discussed in Thread: CDCE72010
我的设计ADS4128跟FPGA通过CMOS方式连接,想请教一下,ADS4128的输出时钟CLKOUTP,是否可以不用,而采用FPGA自己产生的一个时钟?
如果可以,那么FGPA的输出给AD的时钟CLKP,和CLKOUTP之间需要满足什么条件?
谢谢!


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
不建议使用FPGA产生的时钟,FPGA产生的时钟抖动较大,时钟输入必须来自干净的低抖动源。

ADS41xx/58B18EVM用户指南中 “2.2.2 时钟输入” 部分提供了几种时钟源方法,您可以参考,如下用户指南链接:
因国庆节假期前休假了,很抱歉回复这么晚!
FPGA自己产生时钟质量不高,也不建议应用在CLKOUT上;
CLK与CLKOUT之间的关系如下datasheet 截图 Figure 3所示: