This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC12D1000: 共模电压引脚设计问题

Part Number: ADC12D1000


Vcmo引脚  可作为输出共模电压1.25V   也可以作为输入信号控制模拟输入是交流耦合还是直流耦合? 

我如何判断它是作为输入还是输出?

换句话说,他工作在输出模式,如果我们接地了,会不会有问题?

    

  • 您好,简单来说,Vcmo只是在输入是DC耦合的前提下,输出1.25V作为共模电压。

    如果AC耦合模式下,Vcmo可直接接GND,不需要考虑这个电压。

    换句话说,他工作在输出模式,如果我们接地了,会不会有问题?

    如果Vcmo接地了,则输入需要AC耦合。如果输入需要DC耦合的话,则Vcmo输出电压作为共模电压。