Other Parts Discussed in Thread: TLC5615, LM2596, LM2576HV
单片机通过TLC5615控制LM2596恒流,但是 控制不住,开的时候电流上升太快,关的时候又下降太慢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
开的时候电流上升太快,可以通过在DAC输出端加电容改善,这样DAC输出时会缓慢地从低爬到高,或缓慢从高降到低。
关的时候下降太慢,如果指LM2596输出电压下降太慢,那这个跟TLC5616应该没啥关系。关的时候能量都储存在电感里,如果电感放电比DAC建立时间还长,那瓶颈就是电感而不是DAC。另外,LM那颗芯片有ON/OFF脚,如果想关断,直接从单片机给个电平就可以了,应该没必要用DAC去控关断。
个人不是很理解手册17页里那个框图,我觉得框图里的R1和R2应该是片外的,从FB引脚看进去,应该就是运放的负输入端,对于这个问题,你可以再去电源版问问。
如果是运放的负输入端,那么给反馈引脚的电压升高使之>1.235V内部基准时,运放输出被拉低,比较器输出的类似于PWM的波形占空比增加,芯片平均输出电流增大。也就是说,增大负输入端的电压,可以使电流增大,反之电流降低。具体的计算,建议你去电源版问问,从系统的角度看,这颗芯片,DAC和处理器应该处在一个反馈系统里,通过监测2596的输出电流,处理器做判断,之后用DAC孔FB引脚增加或减小2596的输出电流。
需要额外的分压网络?一般的TI DAC都可以输出1.235V这样的电压,没必要先出一个高的再去分。
Hi
恒流设计是进行电流采样,恒压设计师电压采样,你可以通过外部例如ADC之类的控制改变采样值来达到调节的目的。
但是需要说明是的LM2596的工作频率只有150kHz, 会对输出电流的爬升速度产生影响。
您可以从两方面,验证这个问题:
1. 断开ADC的控制, 直接采用LM2596的输出做反馈(恒流采样), 测试LED的电流爬升速度), 与增加ADC的控制做比较。
2. 在TI官网上申请免费样片LM2576HV(http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp), 它的工作频率更加的低,只有52kHz, 他和LM2596是pin脚兼容的,所以你可以直接将这个芯片焊上去,在测试电流的爬升速度,你会发现,速度更加的慢。
2596的4脚是输入不是输出。
“输出的反馈加上DAC的输出”,不理解。直接把DAC的输出接到2596的4脚不行么?哪里来的加法?
个人观点,FB引脚电压越高,2596的输出电流越大,如果还是不理解,可以去电源板问问。