Part Number: ADS7864
我们的继电保护产品,使用的是贵司的ADS7864YB 作为数据采样,最近使用的一批次集成片 ,我们发现采样的通道异常,有越限;每次产品开关机 后,现象不一定有,有时候异常的通道 会变化(比如第一次是通道1,后来会变成通道3)。出线这样的现象后,我们更换之前的ADS7864YB 就正常的?请问出现这样的现象是什么问题?有什么好的解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这样说这批次的物料并不是全部异常,那么就可能不是物料的问题。
您是说在采样值应该为0时,有(196~200 )LSB的误差?那么您正常范围的阈值设置的是多少?我之所以这样问,是因为并不是所有ADS7864YB参数都一样的,它们是成正态分布的,可能这6个异常的ADC误差大一些但也满足SPEC要求,比如说满足您设置阈值的其精度参数可能在spec的典型值,而这异常的6个其精度参数在spec的最大值,但是由于您外部电路的因素,比如供电的纹波、稳定性等因素使得其超出了您设置的阈值。