This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS7864: ADS7864YB the valus of data sampling channel abnormal

Part Number: ADS7864

我们的继电保护产品,使用的是贵司的ADS7864YB 作为数据采样,最近使用的一批次集成片 ,我们发现采样的通道异常,有越限;每次产品开关机 后,现象不一定有,有时候异常的通道 会变化(比如第一次是通道1,后来会变成通道3)。出线这样的现象后,我们更换之前的ADS7864YB 就正常的?请问出现这样的现象是什么问题?有什么好的解决方案?

  • 您好,

    越限”是什么意思?您可以具体说下吗?

    更换之前的ADS7864YB 就正常的吗?那有可能是物料问题,那么这批物料购货渠道是什么?最终来源是TI 吗?请确认下物料来源

  • “越限” 就是什么量都不加都会有值送出来,超过我们根据规格书设置的阀值,这样我们的产品就会报警提示异常。我们是正规渠道 立创商城购买的。

  • “越限” 就是什么量都不加都会有值送出来,超过我们根据规格书设置的阀值,

    您可以再详细说明以上应用吗?“什么量都不加”是什么意思?是悬空输入端吗?超出规格书哪里的阈值?

    模拟输入端是不能悬空的,悬空的话输入端口易耦合外部的电磁干扰,其输入电压是不确定的。

    另外,我们的代理商没有立创商城,您可以联系立创商城让他们确认购货渠道吗?

  • 我们输入端没有悬空,利用电阻接地,相当于输入采样值是0。这时候会有超过误差值范围外的值出来。就是这批次才出现的问题。我其他回路都是正常的,我们这颗物料同样的回路已经使用十多年。

  • 看您描述的现象感觉是物料问题,这批物料都有这种现象吗?还是说有一定的概率有这种现象?

    本来采样值应该是0,您说“超过误差值范围外”,实际采样值是多少?因为ADC的输出误差不仅与ADC外围电路有关,还与供电电压、基准电压的纹波和稳定性有关,因此还需确认外部供电电路是否完全一致?您是否可以做下交叉验证,即异常板子焊接之前正常的ADS7864YB后现象怎样?

  • 您好:据目前统计是使用600颗物料,有6颗有出现这样的现象。所有外围的使用的都是一样的,做过交叉验证,换之前的物料ADS7864YB,就没问题!

    我们软件是这样设定的与《4096》对应值相比较,实际采样值基本在196~200左右。

  • 这样说这批次的物料并不是全部异常,那么就可能不是物料的问题。

    您是说在采样值应该为0时,有(196~200 )LSB的误差?那么您正常范围的阈值设置的是多少?我之所以这样问,是因为并不是所有ADS7864YB参数都一样的,它们是成正态分布的,可能这6个异常的ADC误差大一些但也满足SPEC要求,比如说满足您设置阈值的其精度参数可能在spec的典型值,而这异常的6个其精度参数在spec的最大值,但是由于您外部电路的因素,比如供电的纹波、稳定性等因素使得其超出了您设置的阈值。