Part Number: ADS1299-4
想请问BIAS_SENSP寄存器和BIAS_SENSN这两个寄存器需要配置吗?我用的是4通道1299,其余寄存器配置如下:con1:F6h,con2:d0h或者c0h;con3:ech;通道配置:38h。此外若我采集脑电信号是否con2的配置会对其产生影响吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我看con3 您这边配置的是38h,那就是bit2=0,bias buffer power down状态,如下,那么BIAS_SENSN和BIAS_SENSP这两个开关没必要enable了,因为bias buffer power 配置power down了。 另外,con3这个寄存器bit6:5 datasheet建议配置为3h=11,而您这边配置为38h的话,bit6:5配置的是01。

con3我配置的是ECh
那您的这个配置正好是上述Figure34的配置,bias sense disable,将BIASOUT信号路由到某一通道进行测量。
Figure34是将BIASOUT路由到channel8测量的。
是这样的,BIAS_SENS enable的话目的将偏置放大器反相输入连接到 PGAP 和 PGAN 输出的开关(FIgure 38 如上)。根据连接到电路的输出数量、偏置放大器的直流增益可能会有所不同。因此我们在使用的时候必须保持适当的增益、以便在连接多个输出时偏置放大器不会饱和.
datasheet中的FIgure 73给出了Bias amplifier的正确连接方式,您参考下。