工程师您好,我现在正在使用ADS1299一个开发EEG采集系统。芯片的输入电压为+/-2.5V(AVDD=+2.5V, AVSS=-2.5V)
目前将CHnSET设置为测试信号。方波信号的值分别为+1.36mV和-2.37mV,而不是标准的+1.875和-1.875mv。将config2里面的CAL_FREQ[1:0]设置为11变成直流模式,测试的幅值为-2.37mv。
再将CHnSET的MUXn[2:0]设置为001输入短接测试内部噪声,测的噪声值为-0.5mV
目前测试过芯片的参考电压和Vcap电压,Vrefp为+4.499V(相对于AVSS-2.5V)。Vcap1 = +1.198V(相对于AVSS)、Vcap2 = +2.501V(相对于AVSS)、Vcap3 = +6.88V(相对于AVSS)和Vcap4 = +2.24V(相对于AVSS)
想问一下如何解决内部测试信号的漂移问题。谢谢