This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1299: MVDD 测试结果与手册描述不符

Part Number: ADS1299


ADS1299原理图如下:

ADC的模拟供电可选为±2.5V 和 5V 0V两种 数字电源为3.3V,参考电源为内部参考源,外部2.048M时钟。测试时所有通道增益都为1

我按手册提供的信息配置寄存器测量系统电源。无论ADC模拟电源如何选择,channels 1, 2, 5, 6, 7, and 8值都为2.5V;channels 3 and 4为0.83

下图是我的MVDD测试结果。

使用5V 0V 模拟电源时和理论计算值一致。但是使用±2.5V为模拟电源时还是这个测试结果就有点不理解。是我忽略了什么重要的配置信息吗?

ps:外部100mV 正弦波每个通道均能正常测量

  • 您好,

    关于原理图

    1、AGND与DGND是否等电位,或者说是否单点连接?

    2、64脚,建议根据datasheet 悬空:

    关于MVDD电压,[0.5×(AVDD + AVSS)]是数据表中的打字错误,应是[0.5×(AVDD - AVSS)]。非常感谢您的反馈,我们会在下一版本datasheet中修正这一点。

    使用±2.5V模拟供电电压,测得2.5V是正确的。

  • 您好,

    感谢您确认我的测试结果

    1.原理图上的AGND和DGND等电位,问题描述时忽略了

    2.感谢您的建议,我会参照修正我的设计

    再次感谢