ADS1299原理图如下:

ADC的模拟供电可选为±2.5V 和 5V 0V两种 数字电源为3.3V,参考电源为内部参考源,外部2.048M时钟。测试时所有通道增益都为1

我按手册提供的信息配置寄存器测量系统电源。无论ADC模拟电源如何选择,channels 1, 2, 5, 6, 7, and 8值都为2.5V;channels 3 and 4为0.83
下图是我的MVDD测试结果。

使用5V 0V 模拟电源时和理论计算值一致。但是使用±2.5V为模拟电源时还是这个测试结果就有点不理解。是我忽略了什么重要的配置信息吗?
ps:外部100mV 正弦波每个通道均能正常测量