我们将在春节假期期间对网站进行维护,可能暂时无法访问,同时工程师回复将有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS131A02: 能否条件触发转换,比如发命令快速启动转换

Part Number: ADS131A02

    

在调试ADC131A02的时候无法实现如下想法:

    我想在周期为1ms的PWM上升沿开始转换数据,也就是我在软件中PWM高电平的时候,启动转换,这样每个采样点距离PWM上升沿的时间都是固定的。

目前达到的状态:

   目前我只是实现了ADC启动后自动连续转换,无法控制采样的位置,也就是目前16KHZ的采样率, 8个采样点可能出现在PWM 高电平的任何地方,而且两个波形的相对位置来回移动。

请问目前的wakeup 命令唤醒大概是多久呢、测试了下,要20ms以上左右,无法实现1ms内来采样和同步。

  • 您好,

    我想在周期为1ms的PWM上升沿开始转换数据,也就是我在软件中PWM高电平的时候,启动转换,这样每个采样点距离PWM上升沿的时间都是固定的。

    在周期为1ms的PWM上升沿开始转换数据”,这不相当于 1ksps采样率的连续转换吗?您为什么不将采样率设置为1KSPS,然后使用连续转换模式来实现?

  • 您是想同步转换多片ADS131A02吗?

  • 只是1片ADS131A02的数据转换结果,我是想让采样点落在 PWM高电平的70%部分,但是发现16ksps和定时器的16khz pwm竟然不一样,会有微小差别,也就是会导致采用点从PWM高电平的1%到99%都有可能。

    不过我从您这里得到了一些启发,我可以通过ADC采样后,再启动PWM,来让下一个采样点落在 pwm的50%左右,我先试试,多谢。

  • 好的,您先试试,帖子我先关了,后续有问题您可以直接在帖子后面回复