This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS7828模拟输入通道电压过高,对芯片可靠性和采样精度的影响?

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

使用ADS7828,3.3V供电,内部电压基准。由于兼容设计,8个输入通道中,有4个输入通道可以选择使用或者不使用。当不使用时,输入通道上会有一个5V电压串联10K电阻连接到输入通道,高于DATASHEET推荐的3.5V(3.3V+0.2V)电压。问题:1、当内部基准没有打开时,芯片10脚(REF)上会串入输入通道上的5V电压,测量有4V左右,请问是否会对芯片可靠性产生影响?2、当内部基准打开,ADC正常工作时,不使用通道上的高电压是否会对工作通道的采样精度产生影响?

  • Hi Liang,

    就如你提到的,ADS78288的输入端电压不能超过电源电压的0.2V,否则:

    1) 影响芯片的物理可靠性;

    2)影响芯片的正常转换工作(此时ADC转换会出现异常,REF都异常了)

    故建议你按照ADS7828器件手册推荐的应用。对于此例,可以把5V分压到1V进行检测即可。谢谢。

  • Liang

    手册上标定的数据都是经过测试后给出的结论,是能保证长时间工作的。如果超出了手册的制定范围,会影响可靠性的

  • 问下,ADS7828工作于 F/S模式时,没看到转换完成标志信息。怎么判断它转换完成了呢?

             我是直接按时序图写入指令后 直接读出,但是发现了问题:1.刚上电的时候 读的总是不对;2.连续读的话,偶尔出现问题。

            我采用的是 C8051F的单片机,用的硬件SMbus中断写的。因为硬件限制了,只能用硬件SMbus,不能用软件模拟。

  • 用SMBUS没有问题,因为SMbus 速率低,10Khz to 100khz,按照数据手册 figure3  的时序图,当发送完命令位,读地址位,ADC转换已完成.所以不提供完成标志信息,当然也不需要。

    另外在高速I2C模式,这时会出现转换还没完成,ADS7828会拉低clk,直到转换完成。

  • 哦,明白了。

          还问下,当连续发转换指令,间隔时间为50ms,出现偶尔无响应、或者数据出错的话,请问可能是什么原因呢?

  • 这个AD的转换时钟应该是利用的I2C总线上的时钟。