This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1278 SPI格式输出的问题

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

在用TI的24位delta-sigmaADC ADS1278,采用SPI格式与ARM进行数据采集,有几点困惑:
1、标准的SPI是四跟线,数据输入、输出、时钟和片选,而ADS1278却没有片选脚,那ARM的片选信号怎么接呢,直接悬空?

2、ADS1278的串行时钟SCLK与主时钟CLK关系,Datasheet中表示:SCLK与CLK是2的N次幂的关系,也可以一样大,datasheet中的典型应用图也是接到一起去的,这样有什么好处?

3、datasheet中的典型应用图是Frame-Sync模式的,数据输出和串行时钟加上了D触发器,请问有什么用?不知道SPI模式中要不要这样做?

另外问一个很初级的问题:
ADS1278也没有启动转换引脚,那怎么控制它开始转换呢,总不能一直保持采样状态吧,是关时钟还是POWERDOWN?

  • 你好,

    第一个问题,确实是/CS信号不需要了。

    第二个问题和第四个问题类似,主要还是sigma-deltaADC原理方面的,这类ADC一般没有采样保持电路,一直在采样转换,信号经过特有的调制器后输出比特流然后进行数字滤波。如果你需要同步,可以使用SYNC引脚。

    第三个问题,只要MCU或者DSP时序和手册一样就应该没问题,手册里的典型应用是接MCBSP接口的,和SPI有些不一样。