在用TI的24位delta-sigmaADC ADS1278,采用SPI格式与ARM进行数据采集,有几点困惑:
1、标准的SPI是四跟线,数据输入、输出、时钟和片选,而ADS1278却没有片选脚,那ARM的片选信号怎么接呢,直接悬空?
2、ADS1278的串行时钟SCLK与主时钟CLK关系,Datasheet中表示:SCLK与CLK是2的N次幂的关系,也可以一样大,datasheet中的典型应用图也是接到一起去的,这样有什么好处?
3、datasheet中的典型应用图是Frame-Sync模式的,数据输出和串行时钟加上了D触发器,请问有什么用?不知道SPI模式中要不要这样做?
另外问一个很初级的问题:
ADS1278也没有启动转换引脚,那怎么控制它开始转换呢,总不能一直保持采样状态吧,是关时钟还是POWERDOWN?