This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC101C081使用问题咨询

Other Parts Discussed in Thread: DAC101C081

我们的方案里面,一个板子有两颗DAC101C081芯片,公用数据线,地址线一个直接接地,一个直接接电源。

5个板子,使用40万次后,其中地址线接电源的芯片均出现损坏的情况,接地的芯片工作还是正常的。

每次使用我们会重新对芯片上下电,转换10次左右,断电1秒,再上电进行下一个10次转换。

损坏的芯片配置输出0V可以做到,但是输出3.3V满量程的时候只能输出几百毫伏,感觉像是芯片内部参考电压和分压电路出错了。

电路原理图如下,请问有可能是什么原因导致这个现象呢?

  • Hi Cary,

        可以做一下交叉实验,确认出问题的芯片在另外一片的位置复现同样的问题。

       有问题的芯片如果最高只能输出几百毫伏,那么在这几百毫伏范围内DAC是线性的么?在断电之后再重新上电之前,电源电压能否下降到0V从而不影响上电复位?

       另外,目前你们的失效率有多少?都是同样的问题现象么?

       如果是芯片在工作过程中造成的损伤,就需要对芯片进行失效分析才能找到出问题的具体位置。如果是同一位置的DAC出现问题,更需要在布板布线上找找原因。

  • Hi Nick,

        根据你的建议我做了实验,出问题的芯片在另一个位置会复现同样的问题,在几百毫伏内的DAC输出曲线接近线性,但输出值偏小,例如在0x30处,输出电压应达到0.618V,在0xFF处,达到满量程的3.3V,测试3颗芯片,附图如下:

        目前使用过程中,损坏的均为地址线拉高的一侧,拉高一侧一开始使用也是好的,但是在转换百万次后,输出不正常,且不可恢复。

    在硬件设计上,两者的差别在于地址线的电压,是否需要在拉高的一侧,增加地址信号线的上拉电阻?

    另在布板的时候需要注意什么问题?

  • Hi cary,

       具体的失效原因需要做FA分析才能知道,这个可以和你的供货商沟通一下。

       你可以试验一下把上拉的地址管脚悬空,改变一下I2C的地址。然后再频繁操作看芯片是否损坏。

       如果仍然损坏,说明这和地址管脚上拉无关,应该是这一位置芯片的布板布线及电磁环境的问题。

       如果没有损坏,则可能是上拉电路这部分对芯片有影响。

  • 好几年的帖子了,来结下贴吧。

    最后我们发现芯片损坏的原因是应用上的问题造成的。

    DA输出给到外接的测试设备,在每次测试完成后,测试设备的相应IO会设置为输出,当两个同为输出状态时,且电平存在一定差值的状态下,就存在一定概率导致DA损坏。

    现在的解决办法是,DA和外接设备在测试结束后,都初始化为输出0电平。