各位专家好!
我在使用ADS1248的过程中遇到这样的问题:
使用热电偶测试时,很容易受到干扰的影响,比如在大功率设备工作时,测量值出现不准的情况。
不知道这种情况是否跟我使用的是单极性供电有关。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家好!
我在使用ADS1248的过程中遇到这样的问题:
使用热电偶测试时,很容易受到干扰的影响,比如在大功率设备工作时,测量值出现不准的情况。
不知道这种情况是否跟我使用的是单极性供电有关。
这个干扰主要来源于大功率设备,与单极性供电没有关系, 这一点您可以通过关闭大功率设备来验证。
在有大功率设备时,首先需要做好数字模拟的GND隔离,ADC与大功率部分的GND也需要隔离, 端点接GND。同时ADC还要避免大功率设备的EMI干扰。
您好
GND隔离用什么方式比较好?所说的端点指的是什么?
另外,我采用的是USB供电,当电脑的电源不接地时,也会出现测量值跳动较大并且测量值不准的情况,附件是电源部分的电路图。
要求AVDD 5V, DVDD 1.8V. 对于接地问题,数据手册建议使用单个地平面。若分离数字模拟地,两地在IC底部相连。对于布板要求,建议参看数据手册关于模拟数字电路,模拟输入,器件的放置部分的描述。
在您的PCB板上会有数字GND Plane也会有模拟的GND Plane, 对于ADC的各个数字信号模拟信号的GND(包括数字模拟GND)都要端点接到对应GND Plane上,不要交叉缠绕短接,这个就是端点接GND.
数字GND和模拟GND是隔离的,然后通过0欧姆电阻或者磁珠短接。
总之如果其他大功率设备使用时会有干扰产生,干扰的来源可能来自于电源部分。请检查电源部分的干扰和滤波隔离电路
用示波器量一下电源,地等管脚,看看纹波等,看看大功率设备工作时,那些管脚容易受到干扰。然后就是EDA时应该注意的问题了。
除了上面提到的电源和地,热电偶本身由于长度较长,又接近被测设备,也可能引入共模或差模噪声。可以参考以下方法用在热电偶和ADC之间加入RC滤波。

推荐在电源部分接入共轭线圈,以降低大功率设备的对电源的共模干扰
你好,如果隔离电源还未解决问题,很有可能是模拟信号耦合的噪声,共轭线圈的阻抗随频率变化而变化,建议先把模拟信号进行频谱分析,得到噪声的频带,然后选择一款对相应频带阻抗较大的共轭线圈,同时,应在输入端加RFI滤波电路。附件为日本村田公司共轭线圈选型指南。请参考。