我们在使用TLC2543IDB时,输入在2.5V左右,输出数据偶尔会出现错误的5V,出现错误后一直输出5V,重启后可以恢复正常,以下为原理图及配置,请检查有无错误之处,后面付输出波形:(更换为TLC2543IDBRG4Q1后出现问题的频率更高)








更换为TLC2543IDBRG4Q1后出现问题的频率更高
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想知道ADC的DATA INPUT输入的是什么:

看您电路图中没有使用EOC信号,您是怎样判断数据转换完成的?
TLC2543是 模数转换器 (ADC),它在将模拟信号转换为数字信号的时候有采样和转换过程,主控端需在ADC一个数据采样点转换完成后才能读取其输出的二进制数,因此我这里说的是主控端是怎样判断ADC完成一个数据转换的?
很抱歉,技术支持都是在论坛上进行的,最近因帖子比较多回复不及时,给您造成不便很抱歉!
中文技术论坛:https://e2echina.ti.com/
英文技术论坛:https://e2e.ti.com/
1、您这里DATA INPUT数据是0X0C吗?这样的话输出数据长度是16bits
2、DATA OUT的第1 bit,在CS拉低时是在EOC上升沿输出,或在使用CS信号线时在CS下降沿输出,其他bit在I/O clock下降沿输出,如果您不使用CS也不使用EOC,那第1bit 主控端该怎样检测或者说什么时候开始去读呢?

3、我理解的是这个芯片CS和EOC需要使用一个,否则的话主控端不知道DATA OUT的第1 bit什么时候去读。