This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLC2543: 数据输出异常5V

Part Number: TLC2543


我们在使用TLC2543IDB时,输入在2.5V左右,输出数据偶尔会出现错误的5V,出现错误后一直输出5V,重启后可以恢复正常,以下为原理图及配置,请检查有无错误之处,后面付输出波形:(更换为TLC2543IDBRG4Q1后出现问题的频率更高)

更换为TLC2543IDBRG4Q1后出现问题的频率更高

  • 您好,

    您控制寄存器写入的是什么?您是使用的哪种读取方式?

    看您电路图中没有使用EOC信号,您是怎样判断数据转换完成的?

  • 使用的单主机-从机的方式。
    没有用EOC信号,通过状态寄存器来判断数据的交互完成。

  • 我想知道ADC的DATA INPUT输入的是什么:

    看您电路图中没有使用EOC信号,您是怎样判断数据转换完成的?

    TLC2543是 模数转换器 (ADC),它在将模拟信号转换为数字信号的时候有采样和转换过程,主控端需在ADC一个数据采样点转换完成后才能读取其输出的二进制数,因此我这里说的是主控端是怎样判断ADC完成一个数据转换的?

  • 可以提供微信号,加你微信,我们建立一个微信群里聊吗,这样效率比较高,可以吗

  • 1.DATA INPUT: MOSI信号输入代码如下

    2.没有去判断ADC完成了一个数据转换,根据手册似乎是8-10个us就完成了转换。程序上是800us读取一次,会读取三次。
    3.我想问一下像之前电路图这样不使用CS信号,将其一直拉低是可以的吗?我最近使用上CS信号后发现,MISO的波形和之前的有所区别。看起来比没用CS信号的波形更好一点。

    以及提到的EOC信号,CS、EOC这两个信号是必须要接上的吗?

  • 很抱歉,技术支持都是在论坛上进行的,最近因帖子比较多回复不及时,给您造成不便很抱歉!
    中文技术论坛:https://e2echina.ti.com/
    英文技术论坛:https://e2e.ti.com/

    1、您这里DATA INPUT数据是0X0C吗?这样的话输出数据长度是16bits

    2、DATA OUT的第1 bit,在CS拉低时是在EOC上升沿输出,或在使用CS信号线时在CS下降沿输出,其他bit在I/O clock下降沿输出,如果您不使用CS也不使用EOC,那第1bit 主控端该怎样检测或者说什么时候开始去读呢?

    3、我理解的是这个芯片CS和EOC需要使用一个,否则的话主控端不知道DATA OUT的第1 bit什么时候去读。